Die Anwendungsschnittstelle erstellen
Erstellen Sie eine Schaltfläche zum Einfügen von Daten in die Datenbank, eine Schaltfläche zum Abfragen der Datenbank und eine Beschriftung mit der Anzeige der Abfrageergebnisse.
- So erstellen Sie die Schaltfläche „Einfügen“:
- Erweitern Sie inProjektansichtdie OptionUI.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche, wählen Sie aus und geben SieInsertButtonein.
- Setzen Sie inEigenschaftendie OptionTextaufInsert Random Data.
- Erstellen Sie die Schaltfläche „Abfrage ausführen“:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche, wählen Sie aus und geben SieRunQueryButtonein.
- Setzen Sie inEigenschaftendie OptionTextaufDisplay Query in Label.
- Erstellen Sie die Beschriftung „Abfrageergebnis“:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Beschriftung, wählen Sie aus und geben SieQueryResultLabelein.
- Setzen Sie inEigenschaftendie OptionTextaufQuery Results....
- Die Schnittstellenelemente anordnen.
Rückmeldung geben