NetLogic für die Anzeige eines Abfrageergebnisses ausarbeiten

Dieses NetLogic-Skript fragt die Datenbank ab und zeigt das Ergebnis durch Änderung des Beschriftungstexts an.
  1. Erweitern Sie in
    Projektansicht
    die Option
    UI
    .
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
    QueryResultLabel
    und wählen Sie dann
    Neu
    Laufzeit-NetLogic
    aus.
  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die NetLogic, wählen Sie
    Edit
    aus und geben Sie
    QueryResultLabelLogic
    ein
  4. Doppelklicken Sie auf die NetLogic.
    Der externe Code-Editor wird geöffnet.
  5. Ersetzen Sie im Code-Editor den vorhandenen Code durch den folgenden Code:
    #region StandardUsing using System; using System.Text; using UAManagedCore; using Store = FTOptix.Store; #endregion public class QueryResultLabelLogic : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is stopped } [FTOptix.NetLogic.ExportMethod] public void RunQuery() { var project = FTOptix.HMIProject.Project.Current; var myStore = project.GetObject("DataStores").Get<Store.Store>("EmbeddedDatabase1"); object[,] resultSet; string[] header; var queryLabel = LogicObject.Owner as FTOptix.UI.Label; myStore.Query("SELECT COUNT(Column1) FROM Table1", out header, out resultSet); if (resultSet.Rank != 2) return; var rowCount = resultSet != null ? resultSet.GetLength(0) : 0; var columnCount = header != null ? header.Length : 0; if (rowCount > 0 && columnCount > 0) { var column1 = Convert.ToInt32(resultSet[0, 0]); StringBuilder sb = new StringBuilder("Record Count: "); sb.Append(column1); var queryResultLabel = LogicObject.Owner as FTOptix.UI.Label; queryResultLabel.Text = sb.ToString(); } } }
  6. Speichern Sie den Code.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.