Depot mit Konzepten für erweiterte Funktionen

WICHTIG:
FactoryTalk Optix Studio
unterstützt nur .NET-Bibliotheken mit dem .NET Standard 6.0 Ziel-Framework.

C#

TIPP: Die
CSV
-Datei ist Teil des Beispielprojekts. Sie können die
CSV
-Datei auch einzeln von folgendem Speicherort herunterladen: alarms.csv
TIPP: Wenn Sie diesen Schritt nicht ausführen können, speichern Sie das Projekt und öffnen Sie es erneut.
TIPP: Standardmäßig behalten Textfelder die eingegebenen Werte nur dann bei, wenn Sie sie durch Drücken der
Eingabetaste
auf der Tastatur bestätigen.
Sie können dieses Verhalten ändern, indem Sie die Eigenschaft
Verhalten bei Wertänderung
eines Textfeldes einstellen.

Konverter

Eine oder mehrere Variablen, identifiziert durch:
{
index_number
}
-Platzhalter
Progressive Ganzzahl gleich oder größer als Null. Zum Beispiel
{1}
{#
placeholder_identifier
}
-Platzhalter
String mit vorangestelltem
#
. Zum Beispiel
{#speed}
TIPP: Verwenden Sie eine beliebige Kombination von Platzhaltern in beliebiger Reihenfolge. Verwenden Sie eine beliebige Anzahl von Platzhaltern in dem Ausdruck.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.