Depot mit Schritten für erweiterte Funktionen

Legen Sie den standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter #.
Legen Sie Visual Studio Code als standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter #.
Legen Sie Visual Studio als standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter #.
Ein Musterprojekt können Sie herunterladen von:
#.
Voraussetzungen
Das Zertifikat können Sie wie folgt verschieben:
  • Nur auf einem Windows-Ziel: manuell mithilfe des Windows Explorer.
  • Remote mithilfe von
    FactoryTalk Remote Access
    .
  • Durch Benutzung derselben Anwendung.
  1. OPC UA
  2. Doppelklicken Sie in der
    Projektansicht
    auf das
    OPCUATagImporter
    -Objekt, das mit einem OPC UA-Client verknüpft ist.
    Im mittleren Fensterbereich wird der Editor angezeigt.
  3. In :
    • Wenn sich das Zertifikat in der Liste befindet, wählen Sie zuerst das Zertifikat und dann
      Auswählen
      aus.
    • Wenn sich das Zertifikat nicht in der Liste befindet:
      1. Wählen Sie
        Datei(en) importieren
        aus.
      2. Wählen Sie das Zertifikat aus. Weitere Informationen finden Sie unter #.
      3. Wählen Sie
        Auswählen
        aus.
  4. In :
    • Wenn sich der private Schlüssel in der Liste befindet, wählen Sie zuerst den privaten Schlüssel und dann
      Auswählen
      aus.
    • Wenn der private Schlüssel nicht aufgelistet ist:
      1. Wählen Sie
        Datei(en) importieren
        aus.
      2. Wählen Sie den privaten Schlüssel aus. Weitere Informationen finden Sie unter #.
      3. Wählen Sie
        Auswählen
        aus.
  5. BERICHTE
    1. Bearbeiten Sie in
      Eigenschaften
      die Objekteigenschaften.
    2. Entwerfen Sie die Benutzeroberfläche, indem Sie auf das Objekt doppelklicken und im
      Benutzeroberflächen-Editor
      bearbeiten.
  6. C#
  7. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    .NET-Projektmappe öffnen
    aus.
    Der standardmäßige externe Code-Editor wird geöffnet.
    TIPP: Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung von Microsoft Visual Studio 2022 oder Microsoft Visual Studio Code als Standard-Code-Editor. Bei Verwendung eines anderen Code-Editors sind u. U. einige Funktionen der Entwicklungsunterstützung nicht verfügbar.
  8. Speichern Sie die Datei
    CSPROJ
    .
  9. Kompilieren Sie das Projekt.
  10. Öffnen Sie im Debugmodus von Visual Studio oder Visual Studio Code die zu überprüfende NetLogic.
  11. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wenn sich die NetLogic im Laufzeitmodus befindet, wählen Sie
      Start Debugging
      aus oder drücken die Taste
      .
    • Wenn sich die NetLogic im Entwurfsmodus befindet, klicken Sie in
      FactoryTalk Optix Studio
      mit der rechten Maustaste auf eine NetLogic und wählen dann eine Methode für die Ausführung aus.
  12. Debuggen Sie den Code.
    Weitere Informationen zum Debuggen in Visual Studio finden Sie unter Ein erster Blick auf den Visual Studio-Debugger - Visual Studio (Windows) | Microsoft Docs.
    Weitere Informationen zum Debuggen in Visual Studio Code finden Sie unterDebugging in Visual Studio Code (auf Englisch).
  13. C#-BEISPIELANWENDUNGEN
  14. Erstellen Sie ein neues Projekt. Behalten Sie außer dem Projektnamen alle Standardparameter für das Projekt bei.
    Ändern Sie außer dem Projektnamen keine Standardprojektparameter. Weitere Informationen finden Sie unter #.
  15. Erstellen Sie eine neue Laufzeit-NetLogic. Weitere Informationen finden Sie unter #.
  16. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf den Ordner
    NetLogic
    und wählen Sie dann
    Neu
    Laufzeit-NetLogic
    aus.
  17. Speichern Sie den Code.
  18. Erweitern Sie in der
    Projektansicht
    den Ordner
    Datenspeicher
    .
  19. Wählen Sie eine Datenbank aus.
  20. Doppelklicken Sie auf die NetLogic.
    Der externe Code-Editor wird geöffnet.
  21. Das Projekt speichern.
  22. Die Schnittstellenelemente anordnen.
  23. CONTAINER-SCHRITT
    Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter #.
    TIPP: Wenn die erforderliche Option nicht angezeigt wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Alle anzeigen
    .
Wählen Sie
Ausführen
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators zum Testen Ihres Projekts auszuführen. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter #.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.