Depot für Lernprogramme
TIPP:
Sie können ein vorkonfiguriertes Alarmraster verwenden, anstatt es von Grund auf neu zu erstellen. Für weitere Informationen wählen Sie und dann .
Vorlagenbibliotheken
WICHTIG:
Durch Drücken von
System abschalten
wird sofort das Host-Betriebssystem heruntergefahren
, auf dem die FactoryTalk Optix-Anwendung
läuft.Dieses Lernprogramm setzt voraus, dass Sie mit diesen Informationen vertraut sind:
- So arbeiten Sie das Projekt aus
- Die Schnittstellenelemente anordnen.
- CONTAINER-SCHRITTWeitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter #.TIPP: Grafische Objekte werden auf der Grundlage der Variablentypen erstellt.TIPP: Wenn die erforderliche Option nicht angezeigt wird, aktivieren Sie das KontrollkästchenAlle anzeigen.TIPP: Sie können das Attribut@BrowseNameauswählen, indem Sie es aus dem Dropdown-MenüAttributam unteren Rand auswählen.TIPP: Die Herstellungsdaten der Motoren werden bei der Erstellung des Objekttyps Motor und der Objektinstanzen festgelegt.TIPP: Möglicherweise müssen SieColumn1manuell eingeben.TIPP: Sie können die-Werte aus dem Dropdown-Menü@AttributeAttributunten im Dialogfeld auswählen.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufAlarmGridPanelund wählen Sie .
- Konfigurieren Sie die Spalte Motorname:
- Doppelklicken Sie unterEigenschaftenaufDatenrasterspalte1und geben SieMotorNameColein
- Erstellen Sie unterDatenelementvorlageeinen dynamischen Link zwischen der EigenschaftTextundTIPP: Sie können das Attribut@BrowseNameauswählen, indem Sie es aus dem Dropdown-MenüAttributam unteren Rand auswählen.Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter #.
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen der EigenschaftSortieren nachundTIPP: Sie können das Attribut@BrowseNameauswählen, indem Sie es aus dem Dropdown-MenüAttributam unteren Rand auswählen.Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter #.
- Setzen SieTitelaufMotor Name
- Erstellen Sie die Spalte für die Motordrehzahl:
- Wählen Sie inEigenschaftennebenSpaltendie Option und danachTextspalteaus.
- Doppelklicken Sie auf den Namen der Spalte und geben SieMotorSpeedColein.
- Erstellen Sie unterDatenelementvorlageeinen dynamischen Link zwischenTextund .Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter #.
- Setzen SieTitelaufSpeed
- Erstellen Sie die Spalte für die Motorbeschleunigung:
- Wählen Sie inEigenschaftennebenSpaltendie Option und danachTextspalteaus.
- Doppelklicken Sie auf den Namen der Spalte und geben SieMotorAccelerationColein.
- Erstellen Sie unterDatenelementvorlageeinen dynamischen Link zwischenTextund .Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter #.
- Setzen SieTitelaufAcceleration
- Erstellen Sie die Spalte für das Motordrehmoment:
- Wählen Sie inEigenschaftennebenSpaltendie Option und danachTextspalteaus.
- Doppelklicken Sie auf den Namen der Spalte und geben SieMotorTorqueColein.
- Erstellen Sie unterDatenelementvorlageeinen dynamischen Link zwischen der EigenschaftTextund .Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter #.
- Setzen Sie den Wert der EigenschaftTitelaufTorque
- Das Projekt speichern.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste auf den OrdnerOPC UAund wählen Sie .
- Notieren Sie sich inEigenschaftenden Wert der EigenschaftEndpunkt-URL.NOTIZ: Sie benötigen den Wert der EigenschaftEndpunkt-URL, um den OPC UA-Client später zu konfigurieren.
- OBJEKT-BEISPIELE
- Erstellen oder wählen Sie inProjektansichteinKombinationsfeld-Objekt.
- Erstellen Sie inEigenschafteneinen dynamischen Link zwischen der EigenschaftModellund einem Knoten.Ausgewählter KnotenKombinationsfeldDatenbank-ObjektIn Datenbanktabellen enthaltene WerteProjektknotenWerte von Attributen oder Eigenschaften aller direkten untergeordneten KnotenWeitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter #.
- (Optional) Geben Sie die Art der Elemente an, die im Objekt angezeigt werden sollen, indem SieItemKindfestlegen.TIPP:Die EigenschaftItemKindwird automatisch mit dem unter den untergeordneten Knoten erkannten Objekt- oder Variablentyp festgelegt.Wenn das Modell beispielsweise auf einem Ordnerknoten basiert, der mehrere Instanzen einesMotor-Objekttyps enthält, wirdItemKindautomatisch mit der Referenz auf denMotor-Typ gesetzt. In diesem Fall sind die angezeigten Werte die Attribute oder Eigenschaften der verschiedenen Instanzen (Motor1,Motor2,Motor3usw.).
- (Optional) Sortieren Sie Elemente, indem Sie die WerteSortierreihenfolgeundSortieren nachfestlegen.
- (Optional) Verbinden Sie inEreignisseAuswahl geändertmit der MethodeAktualisieren.Die in dem Objekt enthaltenen Elemente werden jedes Mal aktualisiert, wenn Sie mit dem Objekt interagieren.
- Konfigurieren Sie Diagrammbeschriftungen, indem Sie einen dynamischen Link zwischenBeschriftungund einem variablen Argument wie z. B.@BrowseNameerstellen.
Wählen Sie aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter #.
Ausführen
Wählen Sie , um Server- und Client-Projekte mithilfe des Client-Emulators auszuführen, um Ihr Projekt zu testen. Um die Projekte auf einem Remote-Client auszuführen, wählen Sie #.
Ausführen
Rückmeldung geben