Anwendungshinweise

Diese Anwendungshinweise gelten für
FactoryTalk Optix
Version 1.4.0.

Bedrohungsabwehr

  • Verlieren Sie nicht den USB-Stick mit der exportierten
    FactoryTalk Optix-Anwendung
    . Der USB-Stick enthält einsehbare Felder, Anmeldedaten, Zertifikate und gehashte Passwörter.
  • Schützen Sie den physischen Zugang zu von
    Rockwell Automation
    hergestellten Geräten.
  • Lassen Sie angeschlossene Geräte nicht unbeaufsichtigt. Schützen Sie den physischen Zugriff auf das Gerät und die Protokolle der Webschnittstelle des Geräts, der angeschlossenen Diagnosesitzungen und des Zugriffs auf das Dateisystem über das Tool für die Fernunterstützung.
  • Verhindern Sie unbefugten physischen Zugriff auf das Gerät. Schützen Sie den physischen Zugriff auf das Gerät und verbessern Sie das Sicherheitsniveau von Anwendungsdateien, die von benutzerdefinierten Logiken erzeugt werden.
  • Schützen Sie den physischen Zugriff auf angemeldete Benutzersitzungen. Verhindern Sie den Diebstahl der Aktualisierungs-Token-Datei von
    FactoryTalk Hub
    , indem Sie die Sitzung sperren, wenn sie unbeaufsichtigt ist.
  • Schützen Sie den physischen Zugriff auf angemeldete Benutzersitzungen. Verhindern Sie die Entfernung der Aktualisierungs-Token-Datei von
    FactoryTalk Hub
    , indem Sie die Sitzung sperren, wenn sie unbeaufsichtigt ist.
  • Schützen Sie den physischen Zugriff auf angemeldete Benutzersitzungen. Verhindern sie Angriffe, während Sie sich bei GitHub anmelden.

Feature-Vorschau

Funktionen mit der Beschriftung „Vorschau“ sollten nicht in einer Produktionsumgebung verwendet werden. Die Feature-Vorschau umfasst:
  • RA EtherNet/IP Kommunikationstreiber im FactoryTalk Optix Studio Webeditor und Emulator
  • Verbundener IDE-Modus
  • Inhalte des Bibliotheksordners „Funktionsvorschau“
  • Modellanalyse mit Bereitstellung von Informationsmodelldiagrammen
  • Smartobjekte/Edge-Apps
  • Der RAEtherNet IP Tag-Importer hat erweiterte Eigenschaften zu den importierten Tags Beschreibung, Technische Einheit, Min, Max sowie State0/State1 für boolesche Tags hinzugefügt. Diese erweiterten Eigenschaften zeigen Werte aus einem Controller auf dem HMI-Gerät an.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.