Depot für dynamische Links
Der Verweis auf den ausgewählten Knoten oder die Variable erscheint in der Eigenschaft. Vor der Eigenschaft wird angezeigt, um anzugeben, dass die Eigenschaft einen dynamischen Link enthält.
TIPP:
Wenn der dynamische Link zur Entwurfszeit nicht aufgelöst werden kann, wird vor dem dynamischen Link angezeigt. Ein dynamischer Link zu einem Windows-Alias kann zur Laufzeit aufgelöst werden. Wenn der dynamische Link unterbrochen ist, weil das verknüpfte Attribut nicht mehr existiert oder verschoben wurde, wird vor dem Link angezeigt.
Rückmeldung geben