Depot für Hauptfunktionsschritte
- ALLGEMEIN
- TIPP:Um Elemente zu finden, geben Sie ihren Namen in das FeldDatei auswählenein.Wenn inDatei auswählenkeine Datei angezeigt wird, wählen SieDatei(en) importierenDatei(en) importierendie zu importierende Datei aus. Anschließend wählen SieAuswählenaus.
- Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei und folgen Sie dann dem Installationsassistenten.
- Wählen Sie in der SymbolleisteDashboardseite öffnen
- Wählen Sie in der SymbolleisteVorlagenbibliotheken
- Wählen Sie eine vorhandene Datenbank aus oder konfigurieren Sie eine neue:
- So verwenden Sie eine vorhandene Datenbank:
- Wählen Sie eine vorhandene Datenbank aus.
- Bearbeiten Sie bei Bedarf die Datenbankeigenschaften.
- Wählen SieWeiteraus.
- So erstellen Sie eine Datenbank:
- Wählen SieNeue Datenbankaus.
- Bearbeiten Sie bei Bedarf die FelderNameundTyp.
- Wählen SieWeiteraus.
- Bearbeiten Sie bei Bedarf die Datenbankeigenschaften.
- Wählen SieWeiteraus.
- So duplizieren Sie eine verfügbare Datenbank:TIPP: Durch das Duplizieren einer vorhandenen Datenbank können Sie schnell eine auf einer vorhandenen Datenbank basierende Datenbank erstellen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine verfügbare Datenbank und wählen SieDuplizierenaus.
- Bearbeiten Sie bei Bedarf die Datenbankeigenschaften.
- Wählen SieWeiteraus.
- Wählen SieWeiterund dann noch einmalWeiteraus.
- Überprüfen Sie die Einstellungen.
- Wählen SieBeendenaus.
- REZEPTE
- Wählen Sie im mittleren FensterbereichRezept konfigurierenaus.
- Wählen SieNeues Rezeptaus.
- Wählen Sie die zu verwendenden Rezeptparameter aus.TIPP: Sie können die in anderen Variablen eingebetteten Variablen (Parameter) mithilfe des UmschalterVerschachtelte Variablenein- oder ausblenden. Mithilfe des FeldsSuchefinden Sie schnell die auszuwählenden Parameter.
- DATENLOGGER
- Wählen Sie im mittleren FensterbereichEinen Datenlogger konfigurierenaus.
- Konfigurieren Sie die Datenlogger-Eigenschaften:
- So tasten Sie alle überwachten Variablen unabhängig ihrer Werte automatisch ab:
- Vergewissern Sie sich, dass im FeldAbtastmodusdie OptionPeriodischausgewählt ist.
- Legen Sie die EigenschaftAbtastdauerfest.Der Eigenschaftwert liegt im Format vor:0000:00:00.000
- Wählen SieWeiteraus.
- So tasten Sie alle überwachten Variablen automatisch ab, deren Werte sich gegenüber dem vorherigen Abtastwert geändert haben:
- Wählen Sie im FeldAbtastmodusdie OptionWertänderungaus.
- Legen Sie die EigenschaftAbfragezeitfest.Der Eigenschaftwert liegt im Format vor:0000:00:00.000
- Wählen SieWeiteraus.
- So tasten Sie die Variablen durch Aufrufen derLog-Methode ab:
- Setzen SieAbtastmodusaufKeine.
- Wählen SieWeiteraus.
- Wenn es für den Logger keine Datenbank gibt, erstellen Sie eine:TIPP: Sie können aber auch mit der rechten Maustaste auf eine bestehende Datenbank klicken undDuplizierenauswählen. Das Duplizieren einer Datenbank ist immer dann zu empfehlen, wenn Sie eine Datenbank erstellen möchten, die auf einer vorhandenen Datenbank basiert.
- Wählen SieNeue Datenbankaus und füllen Sie dann die nachstehenden Felder aus:
- Name. Ein Name für die Datenbank.
- Typ. EntwederEingebettetoderODBC-Verbindung.
- Wählen SieWeiteraus.
- Legen Sie die Datenbankeigenschaften fest.
- Wählen SieWeiteraus.
- (Optional) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datenbank und wählen SieDuplizierenaus, um eine Datenbank zu duplizieren.TIPP: Das Duplizieren einer Datenbank ist immer dann zu empfehlen, wenn Sie eine neue Datenbank erstellen möchten, die auf einer vorhandenen Datenbank basiert.
- Wählen Sie die Datenbank für die Speicherung der Loggerdaten und danachWeiteraus.
- Bearbeiten Sie bei Bedarf die Datenbankeigenschaften.
- Wählen Sie die zu protokollierenden Variablen aus und dannWeiteraus.TIPP: Sie können mithilfe des Suchfelds Variablen ausfindig machen.
- Wählen Sie die zu protokollierenden Variablen aus.TIPP: Sie können mithilfe des FeldsSucheschnell die Variablen finden, die Sie auswählen wollen.
- DYNAMISCHE LINKS
- Wählen Sie in derProjektansichtden Knoten aus, der die über einen dynamischen Link festzulegende Eigenschaft enthält.
- Wählen Sie inEigenschaftenneben der festzulegenden EigenschaftDynamischen Link hinzufügen
- EREIGNISSE
- Wählen Sie in derProjektansichtein Objekt oder eine Variable aus.
- Wählen Sie eine Methode aus:
- Erweitern Sie für globale MethodenBefehle.
- Für lokale Methoden erweitern Sie entweder die Knoten, die Methoden verfügbar machen (z. B. veröffentlicht einDatenraster-Knoten eine MethodeAktualisieren), oder den Knoten, der sich auf eine bestimmte NetLogic bezieht.
- (Optional) Wenn für die Methode Argumente erforderlich sind, erweitern Sie die Methode und legen Sie die Argumente fest.
- PLATZHALTERSCHRITT – NICHT WIEDERVERWENDENTIPP: Sie können den Schwellenwert eingeben oder einen dynamischen Link zum Schwellenwert hinzufügen. Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter #.TIPP: Wählen Sie bei Bedarf aus, um eine Variable hinzuzufügen.
- BEREITSTELLUNG
- Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste nebenAusführen
- (Optional) Schalten Sie in denClient-GeräteeinstellungenAktive Remote-Geräteum, wenn Sie nur aktive Remote-Client-Geräte anzeigen lassen möchten.TIPP: Aktualisieren Sie die Remote-Client-Geräte durch Auswahl vonAktualisieren.
- Wählen Sie ein Client-Gerät aus.
- Führen Sie auf dem Client-SystemFactoryTalk Optix-Anwendungaus:
- Doppelklicken Sie aufWindows®-Client-Geräten aufFTOptixRuntime.exe.
- Navigieren Sie auf Linux-Client-Geräten im Terminal zum DateiordnerFTOptixRuntimeund geben Sie./FTOptixRuntimeein.
- Greifen Sie inOptixPanelauf die Weboberfläche zu und wählen Sie dannImportierenunterAnwendung von USB ladenaus.
- EREIGNISLOGGER
- So fügen Sie eine Ereigniskonfiguration hinzu und protokollieren Ereignisse von Interesse:
- Wählen Sie unterEigenschaftennebenEreigniskonfigurationendie Option aus.
- Legen Sie unterEreigniskonfigurationdie#Ereignisquellefest.QuelleWert derEreignisquelleWert vonTeilbaum abhörenBeliebiges Projektobjekt:(kein Wert)WahrEin Knoten/Objekt und alle seine untergeordneten Knoten:Dynamischer Link (übergeordneter Knoten/Objekt)WahrEin bestimmtes Projektobjekt:Dynamischer Link (bestimmtes Objekt)Falsch
- Wählen Sie inEreignistypden Ereignistyp von Interesse aus.TIPP: Erwägen Sie die Erstellung eines speziell für Audit-Eignistypen bestimmten Ereignisloggers.
- Wählen Sie im mittleren Fensterbereich die zu protokollierenden Variablen und dannAnwendenaus.WICHTIG:Bei der Auswahl einer zu protokollierenden Variable wird unterZu protokollierende Ereignisfelderautomatisch ein dynamischer Link angelegt. Ein dynamischer Link zeigt auf das entsprechende automatisch ausgewählte Ereignisargument. Wenn das Ereignisargument die Daten von Interesse nicht darstellt, wählen Sie im DialogfeldDynamischer Linkein anderes Attribut aus.Sie können mehrere Ereignisargumente mithilfe von dynamischen Links oder Konvertern (z. B. einem Zeichenfolgenformatierer) kombinieren.
- Wenn nur die durch Benutzerinteraktionen mit der Anwendung generierten Ereignisse protokolliert werden sollen, setzen SieNicht-interaktive Sitzungen ausgeschlossenaufWahr.
Die Referenz auf den ausgewählten Knoten bzw. die ausgewählte Variable wird im Feld „Eigenschaften“ angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter references-to-dynamic-li-link-sources.html.
Rückmeldung geben