Mehrere aktive Alarme für ein Objekt anzeigen
Wenn zur Laufzeit derselbe Alarm wiederholt aktiviert wird, zeigt das Widget
Alarmraster
das zuletzt ausgelöste Alarmereignis an. Mithilfe von Verzweigungen können Sie mehrere aktive Alarme für dasselbe Alarmobjekt anzeigen lassen.Im Widget
Alarmraster
werden dann alle aktiven Alarme für das betreffende Alarmobjekt angezeigt; die dann alle quittiert und bestätigt werden müssen. Alarmereignisse treten nicht auf, wenn Variablen im Controller in den Normalzustand zurückkehren.Rockwell Automation
empfiehlt dann Verzweigungen zu verwenden, wenn ein Projekt eine rigorose Steuerung und Alarmzählung erfordert. Zum Beispiel werden Verzweigungen in Produktionsprozessen für zertifizierungsabhängige Produkte wie beispielsweise medizinische Produkte verwendet.- Wählen Sie in derProjektansichtoben den Hauptprojektknoten aus.
- Erweitern Sie inEigenschaftendie OptionAlarmkonfigurationund wählen Sie dann inVerzweigungsaktivierungdie OptionWahraus.
Rückmeldung geben