Alarm erstellen

Erstellen Sie einen Alarm, um den Wert eines zur Laufzeit generierten Alarms anzugeben.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    Alarme
    und wählen Sie
    Neu
    und anschließend den Alarmtyp aus.
    Der Alarm wird in
    Alarme
    angezeigt.
  2. Wenn Sie den Alarm ausgewählt haben, geben Sie unter
    Eigenschaften
    in
    Eingabevariable
    die zu überwachende Variable ein oder verknüpfen diese.
  3. Legen Sie je nach Alarmtyp den Normalwertstatus oder die Grenzwerte fest.
    Ein Eigenschaftswert zeigt
    Nicht festgelegt
    an, wenn kein Normal- bzw. Grenzwert eingegeben ist.
  4. Geben Sie in
    Meldung
    die beim Auftreten des Alarmereignisses anzuzeigende Meldung ein.
    Bei exklusiven und nichtexklusiven Alarmtypen können Sie zusätzlich für jeden Alarmzustand eine separate Meldung festlegen.
  5. Geben Sie in
    Schweregrad
    die Alarmprioritätsstufe in einem Bereich von
    1
    bis
    1000
    ein.
  6. Wählen Sie in
    Aktiviert
    die Option
    Wahr
    aus. Aktiviert ist die Standardeinstellung.
Der Alarm wird erstellt und aktiviert.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.