Den Authentifizierungsmodus konfigurieren

Ändern Sie den Standard-Authentifizierungsmodus, um zur Laufzeit sowohl lokalen Benutzern als auch Domänenbenutzern die Anmeldung zu ermöglichen.
Voraussetzungen
Um die Authentifizierung von Active-Directory-Benutzern zu ermöglichen, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
  • Den Active-Directory-Domänennamen und die Serveradresse beziehen.
  • Sicherstellen, dass der
    Windows
    -Client der Active Directory-Domäne beigetreten ist.
Um der Authentifizierung von LDAP-Benutzern zu erlauben, beziehen Sie Folgendes:
  • LDAP-Serveradresse
  • Base64-ZS-Zertifikatdatei, die vom Active Directory-Server oder von einem Computer in der Domäne exportiert wurde
TIPP: LDAP über SSL (LDAPS) wird von
FactoryTalk Optix Studio
nicht unterstützt.
  1. So konfigurieren Sie den Authentifizierungsmodus
  2. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    den Stammknoten aus.
  3. Erweitern Sie in
    Eigenschaften
    die Option
    Authentifizierung
    und wählen Sie dann in
    Authentifizierungsmodus
    einen der folgenden Authentifizierungstypen aus:
    • Nur Modell
      . In
      FactoryTalk Optix Studio
      erstellte Benutzer.
    • Nur Lokal
      . Benutzer auf lokalen Maschinen.
    • Nur Domäne
      . Active Directory- und LDAP-Benutzer.
    • Domäne und Lokal
      . Active Directory- und LDAP-Benutzer und Benutzer auf lokalen Maschinen.
    • Domäne, lokal und Modell
      . Active Directory- und LDAP-Benutzer, Benutzer lokaler Computer und in
      FactoryTalk Optix Studio
      erstellte Benutzer.
    • OAuth 2.0
      . Mit dem OAuth 2.0-Protokoll autorisierte Benutzer. 
  4. Konfigurieren Sie die Eigenschaften für den ausgewählten Authentifizierungsmodus.
    Weitere Informationen finden Sie unter Authentifizierungseigenschaften.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.