Linearer Konverter
Konvertierieren Sie Rohdatenwerten in skalierte Werte basierend auf der auf die Eingabe angewandte lineare Beziehung.
Eigenschaften
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Steigung | Steilheit der Linie. |
Achsenabschnitt | Der Punkt auf der y-Achse, durch den die Steigung der Linie verläuft. |
Modus | Die Richtung des dynamischen Links:
|
Quelle
Eine Variable, welche einen zu konvertierenden Rohwert enthält.
Output
Ein skalierter Wert entsprechend der festgelegten linearen Konvertierung.
Beispiel
Rohdaten
Skalierter Wert
Linearer Konverter
Rückmeldung geben