Objekt verschieben
Verschieben Sie ein Objekt im Editor, um Objekte so zu positionieren, wie sie zur Laufzeit dargestellt werden sollen. Alle Objekte in einem Container werden mit dem Container verschoben.
- So verschieben Sie ein Objekt
- Wählen Sie das Objekt im Editor aus und ziehen Sie es.
- Wählen Sie inProjektansichtdas Objekt aus und ändern Sie dann inEigenschaftenFolgendes:
- Horizontale Ausrichtung. Geben Sie den Wert für den Abstand zwischen dem Objekt und der x-Achse ein.
- Vertikale Ausrichtung.Geben Sie den Wert für den Abstand zwischen dem Objekt und der y-Achse ein.
TIPP: Die Position des Objekts inProjektansichtbestimmt die Reihenfolge der Objekte auf der z-Achse im Vergleich zu anderen Objekten im selben Container. Objekte, die sich weiter unten in der Struktur befinden, erscheinen in der Reihenfolge auf der z-Achse weiter oben.
Verschieben
Ausrichtung
Rückmeldung geben