Schaltfläche zum Öffnen eines Dialogfelds konfigurieren

Für die Anzeige eines Dialogfelds zur Laufzeit muss ein anderes Objekt eine bestimmte Methode aufrufen.
Voraussetzungen
  1. So konfigurieren Sie eine Schaltfläche zum Öffnen eines Dialogfelds
  2. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    ein Schaltflächenobjekt aus.
  3. Wählen Sie unter
    Ereignisse
    neben
    MouseClick-Ereignis
    die Option
    Add
    und wählen Sie
    Befehle
    Befehle der Benutzeroberfläche
    Dialogfenster öffnen
    .
  4. Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen dem Argument
    Dialogfeld
    und einem
    Dialogfeld (type)
    .
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.