Navigationsbereich konfigurieren
Konfigurieren Sie einen Navigationsbereich durch Referenzierung von Bereichsobjekten als Registerkarten.
- Klicken Sie In derProjektansichtinUImit der rechten Maustaste auf einen Container und wählen Sie dann aus.
- Doppelklicken Sie in derProjektansichtauf den Navigationsbereich.Der Navigationsbereich wird im Editor angezeigt.
- Erstellen Sie dieBereichstypen, auf die Sie im Navigationsbereich als Registerkarte verweisen möchten.Weitere Informationen finden Sie unter Grafikobjekttyp erstellen.
- Ziehen Sie die Bereichstypen vonProjektansichtzum Navigationsbereich im Editor.Bei Ablage der Bereichstypen im Navigationsbereich des Editors wird eine Vorschau des ersten Navigationsbereichs und der Navigationsregisterkarten angezeigt. InEigenschaftenwirdBereichautomatisch ausgefüllt.
- (Optional) Erstellen Sie inEigenschafteneinen dynamischen Link zwischenAktueller Registerkartenindexund der Anwendungslogik, die die aktuell ausgewählte Registerkarte steuert.Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.TIPP: Der Registerkartenindex beginnt mit seinem Standardwert 0. Der Indexwert 0 gibt die erste Registerkarte an.
- (Optional) Legen Sie inEigenschaftenunterBereich#die Eigenschaften für jede Registerkarte des Navigationsbereichs fest:
- Titel. Der Titel der Registerkarte des Navigationsbereichs.
- Bildpfad. Der Pfad zum Bild, das den Bereichstitel überschreibt. Für eine nahtlose Integration des Bildes in die Benutzeroberfläche sollten flache Bilder mit den richtigen Abmessungen und einem transparenten Hintergrund verwendet werden.
- Aktiviert. Ermöglicht die Interaktion mit der Registerkarte auf dem Gerät. Der Standardwert ist „Wahr“.
- Sichtbar. Macht die Registerkarte sichtbar. Der Standardwert ist „Wahr“.
- (Optional) Erstellen Sie inEigenschafteninAngedockter Bereichsladereinen dynamischen Link zum anzudockenden Bereichslader.Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.TIPP: Nach dem Andocken an einen Bereichslader werden die Inhalte der Navigationsbereichsregisterkarten im Bereichslader angezeigt.
- (Optional) Stellen Sie unterDarstellungdie Eigenschaften des Bereichs ein:
- Sichtbar. Macht den Bereich sichtbar. Der Standardwert ist „Wahr“.
- Aktiviert. Ermöglicht die Interaktion mit dem Bereich auf dem Gerät. Der Standardwert ist „Wahr“.
- Opazität. Legt die Opazität des Bereichs fest. Der Standardwert 100 bedeutet keine Opazität.
- Drehung. Die Drehung des Bereichs um seinen Mittelpunkt. Positive Werte drehen den Bereich im Uhrzeigersinn.
- Zu verschiebendes Element. Macht den Bereich zur Laufzeit verschiebbar. Weitere Informationen finden Sie unter Grafikobjekt verschiebbar machen.
- Registerkartenposition. Legt die Position der Bereichsregisterkarten fest oder blendet sie aus.
- Registerkartenbreite. Breite der Registerkarte in Pixel.
- Registerkartenhöhe. Höhe der Registerkarte in Pixeln.
- Darstellung. Darstellung des Navigationsbereichs.
- Stil. Grafikstil des Navigationsbereichs. Weitere Informationen finden Sie unter Stylesheets.
Navigation
Navigationsbereich
Rückmeldung geben