Bildschirminstanz hinzufügen
Erstellen Sie eine Instanz eines Bildschirmtyps und ändern Sie die Eigenschaften dieser Bildschirminstanz.
Voraussetzungen
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Knoten, der das Bildschirmobjekt enthalten soll, und wählen Sie dannaus.Die Bildschirmobjektinstanz wird unter dem Knoten angezeigt und erbt die Eigenschaften des Bildschirmtyps.
- (Optional) Legen Sie inEigenschaftendie Eigenschaften der Bildschirminstanz fest.Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den Mauszeiger über die Eigenschaften bewegen.
- (Optional) Fügen Sie der Bildschirminstanz Objekte hinzu.
Rückmeldung geben