Webbrowser

Verwenden Sie dieses Objekt, um zur Laufzeit einen eingebetteten Webbrowser anzuzeigen. Das Webbrowser-Element kann jedem Container für die Anzeige von Webinhalten hinzugefügt werden.
TIPP:
Um Websites mit selbstsignierten SSL-Zertifikaten innerhalb eines WebBrowser-Objekts mit dem Web-Präsentationsmodul anzuzeigen, müssen Sie aus Sicherheitsgründen zuerst die Website in einer anderen Registerkarte desselben Browsers öffnen und das Zertifikat auf dieser Registerkarte genehmigen. Sie können dann zur Registerkarte WebUI wechseln und die Seite neu laden, um die selbstsignierte SSL-Website anzuzeigen. Nur Websites mit einer Inhaltssicherheitsrichtlinie, die das Einbetten zulässt, können in einem WebBrowser in einer WebUI-Sitzung geöffnet werden.  Weitere Informationen finden Sie unter Zertifikatsfehler.

Anwendungsfall

HTML-Inhalte anzeigen, die von einem Webserver bereitgestellt werden.
TIPP: Ein Webbrowser kann
zur Laufzeit nur Videos im MP4-Format anzeigen.

Beispiel

Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.