Kreisdiagramm konfigurieren
Konfigurieren Sie ein
Kreisdiagramm
-Objekt, um Daten aus einem Projektknoten oder einer Datenbank abzurufen.- Klicken Sie in derProjektansichtunterUImit der rechten Maustaste auf einen Container und wählen Sie dann aus.
- Erstellen Sie inEigenschafteneinen dynamischen Link zwischen der EigenschaftModellund einem Knoten.Ausgewählter KnotenKombinationsfeldDatenbank-ObjektIn Datenbanktabellen enthaltene WerteProjektknotenWerte von Attributen oder Eigenschaften aller direkten untergeordneten KnotenWeitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- (Optional) Geben Sie die Art der Elemente an, die im Objekt angezeigt werden sollen, indem SieItemKindfestlegen.TIPP:Die EigenschaftItemKindwird automatisch mit dem unter den untergeordneten Knoten erkannten Objekt- oder Variablentyp festgelegt.Wenn das Modell beispielsweise auf einem Ordnerknoten basiert, der mehrere Instanzen einesMotor-Objekttyps enthält, wirdItemKindautomatisch mit der Referenz auf denMotor-Typ gesetzt. In diesem Fall sind die angezeigten Werte die Attribute oder Eigenschaften der verschiedenen Instanzen (Motor1,Motor2,Motor3usw.).
- Konfigurieren Sie Diagrammbeschriftungen, indem Sie einen dynamischen Link zwischenBeschriftungund einem variablen Argument wie z. B.@BrowseNameerstellen.
Tortendiagramm
Kreisdiagramm
Rückmeldung geben