Sparkline konfigurieren

Konfigurieren Sie die Quelle der Daten, die in dem Sparkline-Objekt angezeigt werden sollen. Passen Sie die Eigenschaften des Sparkline-Objekts an.
WICHTIG: Verwenden Sie Polylinien nicht als Container für Sparklines.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf einen Knoten, der das Objekt
    Sparkline
    enthalten soll, und wählen Sie
    Neu
    Daten-Steuerelemente
    Sparkline
    .
  2. Erstellen Sie in
    Eigenschaften
    einen dynamischen Link zwischen
    Stiftwert
    und einem Knoten oder einer Datenbank, aus der Sie die Daten beziehen möchten.
    Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  3. (Optional) Konfigurieren Sie die Eigenschaften der Sparkline:
    • Stiftfarbe
      . Sparkline-Stiftfarbe
    • Stiftstärke
      . Sparkline-Stiftstärke
    • Zeitfenster
      . Sparkline-Zeitbereich
    • Aktualisierungszeit
      . Sparkline-Aktualisierungszeit
    • y-Achse Maximum
      . Maximalwert der y-Achse
    • y-Achse Minimum
      . Minimalwert der y-Achse
    • Bereich hoch
      . Oberer Wert des Bereichs
    • Bereich niedrig
      . Unterer Wert des Bereichs
    • Bereichsfarbe
      . Bereichs-Hintergrundfarbe
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.