Trend konfigurieren
Konfigurieren Sie die Quelle der Daten, die im Trend-Objekt angezeigt werden sollen. Fügen Sie für jeden Datenpunkt einen Stift hinzu, den Sie in das Trenddiagramm einzeichnen möchten. Wenn Sie einen Trend für historische Daten aus einer Datenbank erstellen, wird eine Trendlinie zwischen den Punkten gezeichnet, wenn der Logger keine Daten aufzeichnet.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste auf einen Knoten, der das ObjektTrendenthält, und wählen Sie .
- Wählen Sie inEigenschafteninTrendmodusentweder:
- Normal. Standardmodus für Trenddiagramme. Navigieren und zoomen Sie im Trenddiagramm.
- Ablauf verfolgen. Fügen Sie dem Chart Zeitspuren hinzu, um wichtige Datenpunkte zu markieren.
- Bereich. Wählen, verschieben und verändern Sie die Größe von Zeitbereichen im Trenddiagramm.
TIPP: Trendobjekte verfügen über die MethodenZeitablaufverfolgungen löschenundZeitbereiche löschen. Um Zeitspuren und Zeitbereiche aus dem Trenddiagramm zu entfernen, können Sie diese Methoden mit Schaltflächenereignissen verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter Methode zu einem vorhandenen Ereignis hinzufügen. - Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischenModellund einem Knoten oder einer Datenbank, von der Sie die Daten beziehen möchten.Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.TIPP: Um den Trend und die Stifte für Trendverläufe für Datenloggerdaten zu konfigurieren, ziehen Sie über dieProjektansichteinen Datenlogger auf den Trend im Editor. Sie können den Datenlogger auch auf dem TrendModellinEigenschaftenablegen.
- (Optional) Konfigurieren Sie die Trendeigenschaften:
- Abfrage. SQL-Abfrage, die die Daten filtert. Weitere Informationen zu Abfragen finden Sie unter SQL-Abfragen.
- Aktualisierungszeit. Stichprobenzeit.
- Referenzzeitzone. Zeitzone des Datums und der Uhrzeit auf der x-Achse.
- Verknüpfen Sie unterStifteStiftFürTrendverläufemit der Stiftdatenquelle.#DatentypDatenquelleEchtzeitwerte einer bestimmten VariableDynamischer Link zu einer VariableVon einem Datenlogger abgetastete EchtzeitwerteDynamischer Link mit der EigenschaftLetzter Werteines DatenloggersVerlaufswerte von Variablen, die in einer Datenbank gespeichert sindDer Name der interessierenden Spalte in einer DatenbankErstellen Sie keinen dynamischen Link zu der betreffenden Spalte in der Datenbank. Geben Sie stattdessen den Namen der Spalte an.
- (Optional) Konfigurieren Sie die Stifteigenschaften:
- Stärke. Stiftstrichstärke.
- Titel. Stifttitel.
- Farbe. Die Strichfarbe des Stifts.
- Aktiviert. Blendet den Stift ein oder aus.
- (Optional) Um einen Schwellenwert zu einem Stift hinzuzufügen, wählen Sie nebenSchwellenwertedie Option und konfigurieren Sie die EigenschaftenSchwellenwert:#
- Wert. Position der Schwellenwert-Linie auf der y-Achse.
- Farbe. Farbe der Schwellenwert-Linie.
- Stärke. Schwellenwert-Linienstärke.
- (Optional) Fügen Sie eine y-Achse hinzu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einenStiftFürTrendverläufeklicken undYAxiswählen.TIPP: Das Hinzufügen weiterer y-Achsen zu Stiften für Trendverläufe ist nützlich, um dieselben Daten in verschiedenen Maßstäben zu visualisieren. Steuern Sie die Skala, indem Sie die EigenschaftenMaximalwertundMinimalwertfestlegen.
- (Optional) Konfigurieren Sie die Eigenschaften der x-Achse:
- Interaktiv. Machen Sie die x-Achse zur Laufzeit interaktiv.Gilt nur für dennormalenTrendmodus.
- Datum und Uhrzeit. Datum und Uhrzeit, die zur Laufzeit in der x-Achse angezeigt werden. Standardmäßig wird die aktuelle Zeit angezeigt.
- Position. Wenn SieDatum und Uhrzeitangeben, können Sie die Position der x-Achse auf einen der beiden Werte setzen:
- Links. Zeigt das angegebene Datum und die Uhrzeit auf der linken Seite der x-Achse an.
- Rechts. Zeigt das angegebene Datum und die Uhrzeit auf der rechten Seite der x-Achse an.
- Mitte. Zeigt das angegebene Datum und die Uhrzeit in der Mitte der x-Achse an.
- Folgen. Scrollt die x-Achse automatisch mit dem Zeitverlauf zur Laufzeit.
- Zeitfenster. Zeitintervall, das der Trend anzeigt (in Millisekunden).
- (Optional) Konfigurieren Sie die Eigenschaften der y-Achse:
- Automatische Skalierung. Skaliert die y-Achse zur Laufzeit auf der Grundlage des Minimal- und Maximalwerts.
- Interaktiv. Macht die y-Achse interaktiv.
- Minimalwert. Der auf der y-Achse angezeigte Minimalwert.
- Maximalwert. Der auf der y-Achse angezeigte Maximalwert.
- (Optional) Fügen Sie die MethodeAktualisierendes ObjektsTrendzu einem Ereignis hinzu.Verbinden Sie zum Beispiel die MethodeAktualisierenmit demMouseClick-Ereigniseines ObjektsSchaltfläche.
Trend
Rückmeldung geben