Polygon-Stift hinzufügen

Fügen Sie einen Polygon-Stift hinzu, um den Abstand zwischen den Werten einer Array-Variable anzuzeigen.
Voraussetzungen
  1. Polygon-Stift hinzufügen
  2. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    eine Array-Variable vom Datentyp Number aus oder erstellen Sie diese.
    Weitere Informationen finden Sie unter Variablen.
    Erstellen Sie beispielsweise eine Variable vom Datentyp Number[2,3].
  3. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    ein
    XYDiagramm
    -Objekt aus oder erstellen Sie eines.
  4. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    neben
    Stifte
    die Option
    Add
    und danach
    Polygonlinienstift
    aus.
  5. Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen dem
    Punkt-Array
    und der Array-Variable.
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.