Stift für Array-Linien hinzufügen

Fügen Sie einen Stift für Array-Linien hinzu, um den Abstand zwischen den Werten einer zweidimensionalen Variablen zu visualisieren.
Voraussetzungen
  1. Stift für Array-Linien hinzufügen
  2. Wählen oder erstellen Sie in der
    Projektansicht
    eine zweidimensionale Variable vom Datentyp Number.
    Weitere Informationen finden Sie unter Variablen.
    Erstellen Sie zum Beispiel eine Variable vom Datentyp Number[2,2].
  3. Wählen oder erstellen Sie ein
    XYDiagramm
    -Objekt.
  4. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    neben
    Stifte
    die Option
    Add
    und danach
    Stift für Array-Linien
    aus.
  5. Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen
    Punkt-Array
    und der zweidimensionalen Variable.
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  6. (Optional) Machen Sie den Stift für Array-Linien zur Laufzeit bearbeitbar:
    1. Setzen Sie die Eigenschaft
      Bearbeitbar
      auf
      Wahr
      .
    2. Wählen Sie in
      Punkt-Array
      die Option
      Dynamischen Link ändern
      und dann
      Erweitert
      aus.
    3. Stellen Sie im
      Editor für komplexe dynamische Links
      die Linkrichtung auf .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.