Zeichnungen

Mithilfe von Zeichnungsobjekten können Sie der Anwendungsoberfläche Formen und Bilder hinzufügen.
Objekt
Beschreibung
Ein zur Laufzeit angezeigtes Rechteck oder Quadrat. Verwenden Sie Rechtecken zum Erstellen von Schaltflächen oder zum Gruppieren anderer relevanter Objekte. Weitere Informationen finden Sie unter Rechteck oder Quadrat zeichnen.
Eine zur Laufzeit angezeigte Ellipse oder Kreis. Nutzen Sie Ellipsen zum Erstellen von Schaltflächen oder zum Gruppieren anderer relevanter Objekte. Weitere Informationen finden Sie unter Oval oder Kreis zeichnen.
Ein Bild des Typs
PNG
,
JPG
,
JPEG
,
BMP
oder
SVG
. Zum Beispiel ein Logo.
Ein Objekt, das auf dem Eingangswert basierend mehrere Bildzustände haben kann. Jeder Bildzustand kann auf ein anderes Bild verweisen und eine bestimmteOpazität haben. Wenn der Eingangswert keinem der Bildzustände entspricht, wird der Standardwert (erster definierter Zustand) verwendet.
Ein SVG-Tiny-1.2-Bild, dessen Eigenschaften von einzelnen Bildteilen zur Entwurfs- oder Laufzeit geändert werden können. Ein Alarm kann beispielsweise die rote Einfärbung eines bestimmtes Teil eines Bildes auslösen.
Linie
Eine Linie, die Sie zeichnen und deren Darstellung Sie anpassen können. Weitere Informationen finden Sie unter Linie zeichnen.
Polylinie
Eine Polylinie und ein Polygon, die zur Laufzeit ausgewählt werden und deren Darstellung Sie anpassen können. Weitere Informationen finden Sie unter Polylinie oder Polygon zeichnen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.