Globalen Stil auf das Projekt anwenden

Wählen Sie den Stylesheet aus, in dem
FactoryTalk Optix-Anwendung
zur Laufzeit angezeigt werden soll.
TIPP: Informationen zum Ändern von Stylesheets zur Laufzeit finden Sie unter Kombinationsfeld für die Auswahl von Styles entwerfen.
Voraussetzungen
  • Konfigurieren Sie in einem Stylesheet einen globalen Stil. Weitere Informationen finden Sie unter Stylesheet konfigurieren.
  1. So wenden Sie einen globalen Stil auf das Projekt an
  2. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    entweder
    NativePresentationEngine
    oder
    WebPresentationEngine
    aus.
  3. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    unter
    Stylesheet
    das anzuwendende Stylesheet aus.
Das Projekt übernimmt die Eigenschaften für
Globaler Stil
aus dem ausgewählten Stylesheet.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.