Push-Agent-Konfiguration für den Azure IoT Hub
Ein Beispiel für die Push-Agent-Konfiguration zum Senden und Empfangen von Daten mit dem Azure IoT Hub Broker.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
ClientId | MyDevice01 |
BrokerIPAddress | contoso.azure-devices.net |
BrokerPort | 8883 |
BrokerTopic | devices/MyDevice01/messages/events/ |
QoS | 1 Azure IoT Hub unterstützt Level 2 QoS nicht. Wenn Sie die Stufe 2 QoS verwenden, schließt Azure IoT Hub die Verbindung jedes Mal, wenn eine Meldung gesendet wird. |
UseSSL | Wahr |
CACert | |
ClientCert | |
ClientCertPassword | |
Username | contoso.azure-devices.net/MyDevice01/?api-version=2018-06-30 |
Password | SharedAccessSignature sig= signature-string &se=expiry &sr=URL-encoded-resourceURI |
Rückmeldung geben