Widget zu einem Projekt hinzufügen
Sie können einem Projekt vorkonfigurierte Widgets hinzufügen. Verwenden Sie Widgets, um die FactoryTalk Optix-Anwendung zur Laufzeit zu konfigurieren, das Gerät zu konfigurieren, auf dem die Anwendung ausgeführt wird, und Informationen über das Gerät anzuzeigen.
NOTIZ:
Ein
OptixPanel™
-Projekt enthält in der Projektansicht
standardmäßig die Widgets Datum und Uhrzeit
, Gerät
, Netzwerk
und FT Remote Access
.- Von der Hauptsymbolleiste aus wählen SieBibliotheken.
- Wählen Sie inBibliothekendie OptionWidgets.
- Wählen Sie das Widget, das Sie dem Projekt hinzufügen möchten.
- Füllen Sie unterKomponentendie Anweisungen aus, um das Widget zum Projekt hinzuzufügen.
- Wenn das Widget hinzugefügt wurde, wählen Sie unterBibliothekendie OptionSchließen.
Das Widget erscheint in der
Projektansicht
.
TIPP:
Wenn Sie ein Widget hinzufügen, das einen Knoten mit demselben Namen enthält wie ein bereits im Projekt vorhandener Knoten, werden die dynamischen Links neu dem im Projekt vorhandenen Knoten zugeordnet.
Rückmeldung geben