Datum und Uhrzeit des Geräts synchronisieren
Verwenden Sie das Datums- und Uhrzeit-Widget, um Datum und Uhrzeit, Zeitzone und Zeitsynchronisierung für das Gerät einzustellen. Verwenden Sie das Widget, um LAN oder WAN als Schnittstelle für das lokale Netzwerkzeitprotokoll festzulegen.
- Öffnen Sie auf dem Gerät den Bildschirm mit dem Datums- und Uhrzeit-Widget.Wenn Sie Ihr Projekt mit der VorlageOptixPanelauf der Startseite erstellt haben, wählen SieEinstellungenund dannDatum und Uhrzeit.
- Wählen Sie inSynchronisierungsmodus, wie die Synchronisierung auf dem Gerät funktioniert. Ihnen stehen die folgende Optionen zur Verfügung:
- Auto (Remote-NTP-Server). Die Synchronisierung erfolgt automatisch über den Remote-NTP-Server.
- Manuell
Die IP-Adresse des Geräts ist schreibgeschützt. - Wählen Sie unterZeitzonedie Zeitzone des Geräts.
- Wählen Sie unterDatum und Uhrzeitentweder:
- Auto (Remote-NTP-Server). Der Remote-NTP-Server stellt das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein.
- Manuell. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit über die virtuelle Tastatur ein.
WennAuto (Remote-NTP-Server)als Synchronisierungsmodus gewählt wird, können Sie das Datum und die Uhrzeit nicht manuell inDatum und Uhrzeitändern. - Wählen Sie inLokale NTP-Serverschnittstellendas Netzwerkzeitprotokoll, damit das Gerät wie ein NTP-Server agiert und die Zeit überträgt. Andere Geräte können sich dann mit dem Datum und der Uhrzeit des angeschlossenen Geräts synchronisieren. Ihnen stehen die folgende Optionen zur Verfügung:
- LAN. Wählen Sie diese Option für ein kompaktes Gerät, das nur einen Port hat, oder für ein Standardgerät mit zwei Ports.
- WAN. Wählen Sie die Option für ein Standardgerät mit zwei Anschlüssen.Wenn das angeschlossene Gerät ein Standardgerät mit zwei Anschlüssen ist, können Sie entweder LAN oder WAN als Schnittstelle für den lokalen NTP-Server auswählen.
Änderungen anZeitzoneundLokale NTP-Serverschnittstellenerfordern einen Neustart des Geräts. - Wählen SieNeustartaus. Es wird
angezeigt.Gerät getrenntSie müssen das Gerät erneut über das Widget „FTRA“ verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter Über Remotezugriff verbinden.
Rückmeldung geben