MQTT-Client hinzufügen
Konfiguration eines MQTT-Clientknotens für die Aktivierung der Verbindung mit dem MQTT-Broker. Für das Veröffentlichen und Abonnieren eines MQTT-Brokers ist die Erstellung eines MQTT-Herausgeberknotens und/oder eines MQTT-Abonnentenknotens erforderlich.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Projektansicht aufMQTTund wählen Sie dannNeuund anschließendMQTT-Clientaus.
- Konfigurieren Sie inEigenschaftendie folgenden Einstellungen fürMQTT-Client:
- Broker-Adresse
- Die Adresse des Brokers, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Port
- Die Nummer des Kommunikationsports.
- ClientID
- Die Client-Kennung, die auf dem Server einzigartig ist.
- SSL/TLS aktiviert
- Ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen FT Optix MQTT-Client und MQTT-Broker. Nach der Aktivierung wird das „MQQTS“-Protokoll verwendet.
- Broker-Zertifikat validieren
- Aktiviert/Deaktiviert den Prozess für die Validierung des MQTT-Broker-Zertifikats. Während der Überprüfung des SSL-Zertifikats prüft der FT Optix-MQTT-Client die digitale Signatur des Broker-Zertifikats, um sicherzustellen, dass es von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (ZS) ausgestellt wurde. Des Weiteren prüft der Client auch, ob das Zertifikat abgelaufen ist oder nicht.
- ZS-Zertifikatdatei
- Ein ZS-Zertifikat, das das Serverzertifikat auf dem MQTT-Broker signiert hat. Bei aktiviertem SSL/TLS ist dies notwendig, um eine sichere Verbindung mit dem Broker herzustellen. Sie muss sich im Ordner\FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certsbefinden.
- Client-Zertifikatdatei
- FT Optix-MQTT-Client-Zertifikat. Ein Clientzertifikat identifiziert den Client auf dieselbe Weise, wie ein Serverzertifikat den Server identifiziert. Wenn diese Eigenschaft leer gelassen wird, wird nur das Brokerzertifikat für die Authentifizierung verwendet. Sie muss sich im Ordner\FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certsbefinden.
- Private Schlüsseldatei des Clients
- Privater Schlüssel des FT Optix-MQTT-Clients. Sie muss sich im Ordner\FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certsbefinden.
- Typ der Benutzeridentität
- Gibt den Benutzer beim Zugriff auf den MQTT-Broker an:
- Anonymous (Standardeinstellung) – Es wird keine Anmeldung durchgeführt und der Zugriff auf den Server erfolgt als anonymer Benutzer
- Benutzername/Passwort – Gibt die Kombination aus Benutzername und Passwort für die Anmeldung an.
In der
Projektansicht
wird jetzt im Ordner MQTT
das Objekt MQTT-Client
angezeigt.- Hinzufügen von MQTT-Herausgeber und MQTT-Abonnent. Siehe:
MQTT-Client
Rückmeldung geben