OPC UA-Begleitspezifikationen

FactoryTalk Optix Studio
bietet standardmäßig eine eingeschränkte Unterstützung für ausgewählte
OPC UA-Begleitspezifikationen
.

Unterstützte
Begleitspezifikationen

Standardmäßig können Sie diese
Begleitspezifikationen
in
FactoryTalk Optix Studio
verwenden:
  • DI
  • PackML
  • Maschinen
  • Weihenstephan
  • PADIM
  • TMC V2
Für die Unterstützung weiterer
Begleitspezifikationen
importieren Sie sie in Ihr Projekt. Wenn die importierten
Begleitspezifikationen
nicht den Anforderungen von OPC UA entsprechen, zeigt
FactoryTalk Optix Studio
Warnungen an.
Die
Typenansicht
enthält die verfügbaren
Begleitspezifikationen
-Knoten im Ordner
Begleitspezifikationen
.

Einschränkungen

Einschränkung
Beschreibung
Optionale Objektinstanzdeklarationen werden nicht erzeugt.
Beispielsweise ist
WSMachineType
ein Objekt der Spezifikation
Weihenstephan
. Es enthält eine optionale Objektinstanzdeklaration (
Counters
), die nicht erzeugt wird.
EU-Variablen werden dupliziert, wenn sie von unterschiedlichen übergeordneten Elementen gemeinsam verwendet werden.
Wenn Anbieter eine Variable für eine technische Einheit deklarieren und sie von mehreren Knoten aus referenzieren, werden die Variablen für technische Einheiten für jeden Knoten dupliziert, der auf die technische Einheit verweist.
Nur ein übergeordneter Knoten wird angezeigt.
Wenn Sie ein Informationsmodell mit Knoten importieren, auf die von mehr als einem Knoten mit aggregierten, organisierten oder vererbten Referenzen verwiesen wird, importieren Sie nur einen Knoten.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.