OPC UA-Server
Verwenden Sie einen OPC UA-Server für die Veröffentlichung von Projektknoten zur Laufzeit. Ein Projekt kann einen einzelnen OPC UA-Server enthalten.
Vorgang
Mithilfe von OPC UA-Servern können OPC UA-Clients:
- Von Servern lesen oder Ereignisse abhören
- Auf Server schreiben oder Methoden aufrufen
OPC UA-Server veröffentlichen standardmäßig alle Projektknoten. Sie können auswählen, welche Knoten den zugewiesenen Benutzern veröffentlicht werden sollen.
Endpunkt-URL
Die vordefinierte Endpunkt-URL ist
opc.tcp://localhost:59100
Die URL eines Endpunkts besteht aus den folgenden Elementen:
- Kommunikationsprotokoll:opc.tcp
- Netzwerkadresse, die in einem der folgenden Modi ausgedrückt wird:
- localhost
- Ein Schlüsselwort, das die lokale Adresse ausdrückt
- Hostname
- Der Name des Netzwerkgeräts, auf dem der Server gehostet ist
- IP address
- Die IP-Adresse des Netzwerkgeräts, auf dem der Server gehostet ist
- Der Port des OPC UA-Servers:port_number
Server
Rückmeldung geben