Informationsmodelldiagramme anzeigen
Visualisieren Sie Informationsmodelle von
FactoryTalk Optix
-Projekten in Form von Diagrammen.
TIPP:
Weitere Informationen zu Projektinformationsmodellen finden Sie unter Informationsmodell.
Voraussetzungen
Installieren Sie eine Anwendung, die
DGML
-Diagramme anzeigt, wie z. B. Microsoft Visual Studio mit der Komponente „DGML-Editor“.
TIPP:
Weitere Informationen zu
DGML
-Dateien finden Sie unter Referenz zur Directed Graph Markup Language (DGML) - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.- So zeigen Sie Informationsmodelldiagramme an
- Führen Sie eines des Folgenden durch:
- Klicken Sie inEigenschaftenmit der rechten Maustaste auf die Eigenschaft.
- Klicken Sie inProjektansichtmit der rechten Maustaste auf den Projektknoten.
- Wählen SieModellanalyseund dann eine der folgenden Optionen aus:
- Informationsmodelldiagramm (nur Projekt). Visualisiert nur mit dem Benutzerprojekt in Beziehung stehende Knoten, Typen und Referenzen.
- Informationsmodelldiagramm (OPCUA/Core-Namespaces ignorieren). Visualisiert Knoten, Typen und Referenzen des Benutzerprojekts undFTOptix-Module-Namespaces mit Ausnahme von OPC UA- und Core-Namespace.
- Informationsmodelldiagramm. Visualisiert alle Knoten, Typen und Referenzen eines beliebigen Namespace.
Beispiel für ein Informationsmodelldiagramm

Information
Modell
Informationsmodell
Rückmeldung geben