- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Knoten navigieren
Navigieren Sie im Projektinhalt in der
Projektansicht
.- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie einen beliebigen Knoten inProjektansichtund geben Sie den Namen des gesuchten Knotens ein.Der passende Hinweis wird ausgewählt.TIPP: Die Knoten werden von dem aktuell ausgewählten Knoten abwärts durchsucht. Wenn es keine Treffer gibt, wird die Suche vom ersten Knoten bis zum aktuell ausgewählten Knoten fortgesetzt.
- Erweitern Sie den ausgewählten Knoten, indem Siedrücken.Right arrow
- Reduzieren Sie den ausgewählten Knoten, indem Siedrücken.Left arrow
- Wählen Sie den unteren Knoten aus, indem Siedrücken.Down arrow
- Wählen Sie den oberen Knoten aus, indem Siedrücken.Up arrow
- Wählen Sie den zuvor ausgewählten Knoten aus, indem SieRückwärts navigieren
- Wählen Sie den neuesten Knoten aus, indem SieVorwärts navigieren
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stammprojektknoten und wählen Sie dannAlles reduzieren, um alle Knoten zu reduzieren und so die Navigation zu erleichtern.
- Teilen SieProjektansichtin zwei Bereiche auf, durch die Sie getrennt scrollen können. Wählen SieProjektansicht teilen, um die Ansicht zu teilen. Wählen SieProjektansicht teilenerneut, um die Teilung der Ansicht aufzuheben.
navigieren
Rückmeldung geben