Variable erstellen

Erstellt eine Variable in der
Projektansicht
.
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    den Ordner oder das Objekt, das die Variable enthalten soll.
  2. Wählen Sie in der Symbolleiste der
    Projektansicht
    die Option
    Add
    Neu hinzufügen
    und wählen Sie dann
    Variable
    .
  3. (Optional) Um den Datentyp der Variable zu ändern, wählen Sie in
    Eigenschaften
    neben dem Variablennamen den vorhandenen Datentyp und wählen Sie dann einen anderen Datentyp.
    TIPP:
    Wenn Sie die gewünschte Option nicht sehen, wählen Sie
    Alle anzeigen
    . Beginnen Sie zu tippen und wählen Sie das gesuchte Element aus.
    Um ein Array zu definieren, wählen Sie
    Array
    und geben dann die Array-Dimensionen ein. Geben Sie
    0
    ein, um ein uneingeschränktes Array zu erstellen.
  4. Wählen Sie unter
    Eigenschaften
    die Option
    Edit
    und geben Sie einen Wert für die Variable ein oder erstellen Sie einen dynamischen Link.
    Wenn Sie einen Wert für eine Array-Variable bearbeiten, wird der Array-Editor angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Array-Editor.
    Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  5. (Optional) Wählen Sie in
    Eigenschaften
    die Option
    Add
    , wählen Sie
    Anzeigename
    und geben Sie den Anzeigenamen ein.
  6. (Optional) Wählen Sie unter
    Eigenschaften
    die Option
    Add
    , wählen Sie
    Beschreibung
    und geben Sie die Beschreibung ein.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.