Verschlüsselung geheimer Projektschlüssel

Verschlüsseln Sie vertrauliche Daten, die in Projekten innerhalb einer bestimmten Organisation enthalten sind.

Anforderungen

So verschlüsseln Sie geheime Projektschlüssel bei der Erstellung eines Projekts oder der Speicherung eines vorhandenen Projekts:
  • Melden Sie sich in
    FactoryTalk Optix Studio
    bei
    FactoryTalk Hub
    an.
  • Sie müssen Teil einer Organisation sein.
  • Wählen Sie
    Geheime Schlüssel verschlüsseln
    aus.

Verschlüsselungsumfang

FactoryTalk Optix
:
  • Verschlüsselt Kennwörter in Projekten.
  • Verschlüsselt benutzerdefinierte Objekte mit dem Datentyp „Password“.
  • Ersetzt in den
    YAML
    -Projektdateien, die das Informationsmodell des Projekts darstellen,
    Value
    -Knoten mit
    SecretValue
    -Knoten durch verschlüsselte Textwerte.

Projekte mit verschlüsselten geheimen Schlüsseln

FactoryTalk Optix
handhabt verschlüsselte Projekte auf verschiedene Art und Weise:
  • Wenn Sie ein verschlüsseltes Projekt öffnen und keinen Zugriff auf die Organisation haben, werden alle geheimen Projektschlüssel gelöscht.
  • Wenn Sie ein verschlüsseltes Projekt als unverschlüsseltes Projekt speichern, werden alle geheimen Schlüssel entfernt.
    TIPP: Benutzerkennwörter gelten nicht als geheime Schlüssel und werden nicht mit dem FactoryTalk Hub-Schlüssel verschlüsselt.
  • Bei der Bereitstellung eines verschlüsselten Projekts auf einem unverschlüsselten Client wird eine Warnmeldung angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Projektverschlüsselung auf einem Zielgerät.
  • Beim Einfügen eines Objekts aus einem verschlüsselten Projekt in ein unverschlüsseltes Projekt werden die geheimen Schlüssel freigelassen.
  • Beim Hinzufügen eines Objekts zu den Vorlagenbibliotheken in einem verschlüsselten Projekt werden die geheimen Schlüssel freigelassen.
  • Das Einfügen eines Passworts in die Zwischenablage als Text ist in verschlüsselten Projekten deaktiviert.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.