Rezepte-Editor
Das Rezepte-Editor-Widget enthält die grafischen Objekte und NetLogics, die zur Anzeige und Verwaltung der Rezepte zur Laufzeit erforderlich sind.
Verwenden Sie das Rezepte-Editor-Widget für Folgendes:
- Zutaten und Werte eines gespeicherten Rezepts während der Bearbeitung oder des Ladens des Controllers anzeigen
- Ein Rezept erstellen, bearbeiten oder löschen
- Ein Rezept in der Datenbank speichern
- Ein Rezept von derFactoryTalk Optix-Anwendungin den Controller laden
- Ein Rezept aus dem Controller in dieFactoryTalk Optix-Anwendungladen
Schnittstelle
Element | Name | Beschreibung |
---|---|---|
Rezeptname | Weisen Sie einem neuen Rezept einen Namen zu oder wählen Sie ein vorhandenes Rezept aus. | |
Schaltflächen zur Steuerung des Rezepts |
| |
Zutatenliste | Zutaten des Rezeptschemas. | |
Zutatenwerte-Editor | Bearbeitbare Werte der Rezeptzutaten. | |
Angewandte Zutatenwerte | Werte der Zutaten auf dem Controller. |
Rückmeldung geben