Zur Laufzeit angezeigte Sprache
Die Sprache, die zur Laufzeit dargestellt wird, hängt von mehreren Umständen ab.
- Gebietsschema des Benutzers. Die zur Laufzeit angezeigte Sprache ist die Sprache des Gebietsschemas des Benutzers. Wenn ein Begriff in eine andere Sprache als die Sprache des Gebietsschemas des Benutzers übersetzt wird, sucht das System die Sprachen in der Reihenfolge ihrer Präferenz. Weitere Informationen finden Sie unter Sitzungs- und Fallback-Gebietsschemata konfigurieren.
- Präsentationsmodul. Das Präsentationsmodul. verwaltet die Benutzeroberfläche auf der Grundlage des angeschlossenen Benutzers. Konfigurieren Sie den Benutzer im Präsentationsmodul. vor der Entwurfszeit oder während der Laufzeit. Weitere Informationen finden Sie unter Präsentationsmodule.
- Sitzung. Die Standardsprache einer neuen Sitzung ist die Gebietsschema-Sprache des Benutzers. Sie können die Gebietsschema-Sprache einer Sitzung unabhängig von der Gebietsschema-Sprache des Benutzers ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Optionen einstellen.
Gebietsschema
Präsentationsmodul
Sitzung
Rückmeldung geben