Rolle hinzufügen
Rollen legen die Verantwortlichkeiten der Benutzer in einem System fest. Ein System kann zum Beispiel über Engineering- und Aufsichtsrollen verfügen.
- Wählen Sie in der HauptsymbolleisteDashboardseite öffnenBenutzer und Gruppen verwaltenaus.
- Wählen Sie auf der Dashboard-Seite unterRollendie OptionHinzufügen.
- Geben Sie inRolle hinzufügenunterNameden Namen für die Rolle ein.
- (Optional) Wenn Benutzer erstellt werden, wählen Sie unterBenutzer der Rolle zuweisendie Benutzer, die der Rolle zugewiesen werden sollen.
- (Optional) Wenn Gruppen erstellt werden, wählen Sie unterGruppen der Rolle zuweisendie Gruppen aus, die der Rolle zugewiesen werden sollen.
- Wählen SieHinzufügenaus.TIPP: Um eine Rolle inProjektansichtzu erstellen, klicken Sie unterSicherheitmit der rechten Maustaste aufRollenund wählen dann .
Die neue Rolle wird auf der Dashboard-Seite und in der
Projektansicht
dargestellt.Rolle
Rückmeldung geben