Benutzer hinzufügen

Fügen Sie Benutzer zur
Projektansicht
oder zu
Benutzer und Gruppen verwalten
hinzu. Verwalten Sie vorhandene Benutzer durch Hinzufügen zu Gruppen und Rollen und Gewähren von Benutzerberechtigungen.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    Dashboardseite öffnen
    und danach
    Benutzer und Gruppen verwalten
    aus.
  2. Wählen Sie unter
    Benutzer
    die Option
    Benutzer hinzufügen
    .
    TIPP: Um Benutzer in der
    Projektansicht
    hinzuzufügen, klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf den Projektknoten und wählen dann
    Neu
    Benutzer
    . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
    Sicherheit
    und wählen Sie
    Neu
    Ordner
    aus, um für neue Benutzer einen Ordner hinzuzufügen.
  3. Konfigurieren Sie in
    Benutzer hinzufügen
    die folgenden Eigenschaften für den Benutzer:
    • Name
      . Der Name des Benutzers.
    • Passwort
      . Das Passwort, das der Benutzer für die Anmeldung an der Anwendung eingeben muss.
    • Gebietsschema
      . Das Gebietsschema des Benutzers.
    • Sprache
      . Die für den Benutzer konfigurierte Sprache.
    • Maßsystem
      . Das für die Anzeige von Daten für den Benutzer verwendete Maßsystem:
      • Internationales Einheitensystem
      • US-Maßsystem
      • Angloamerikanisches Maßsystem (UK)
    • Domäne
      . Kennzeichnet das lokale
      Windows®
      -Benutzerkonto für jedes mit der Domäne verknüpfte Benutzerkonto.
      TIPP: Sie können die Eigenschaften eines Benutzers in der
      Projektansicht
      durch Auswahl des Benutzers und anschließender Änderung der Eigenschaften unter
      Eigenschaften
      konfigurieren.
  4. (Optional) Wenn Gruppen erstellt werden, wählen Sie unter
    Benutzern Gruppen zuweisen
    die Gruppen aus, die dem Benutzer zugewiesen werden sollen.
  5. (Optional) Wenn bereits Rollen erstellt wurden, wählen Sie unter
    Rollen zu Benutzern zuweisen
    die diesem Benutzer zuzuweisenden Rollen aus.
  6. Wählen Sie
    Hinzufügen
    aus.
    Unter
    Benutzer
    werden die dem Benutzer zugewiesenen Gruppen und Rollen angezeigt. Unter
    Gruppen
    wird der Benutzer unter den ausgewählten Gruppen angezeigt. Unter
    Rollen
    wird der Benutzer unter den ausgewählten Rollen angezeigt.
Der Benutzer wird auf der Seite „Dashboard“ und in der
Projektansicht
unter
Benutzer
angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.