Benutzer umbenennen

Wenn ein Benutzer umbenannt wird, wird dessen Name im Projekt und in den Gruppen geändert. Sie können gleichzeitig jeweils einen Benutzer umbenennen.
Eine Benutzer können Sie entweder auf dem Dashboard oder in der
Projektansicht
umbenennen.
  1. Entweder:
    • Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste die Option
      Dashboardseite öffnen
      und danach
      Benutzer und Gruppen verwalten
      aus.
    • Erweitern Sie in der
      Projektansicht
      die Optionen
      Sicherheit
      und
      Benutzer
      .
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste unter
    Benutzer
    auf den umzubenennenden Benutzer.
  3. Wählen Sie
    Umbenennen
    aus und geben Sie dann einen neuen Namen ein.
    NOTIZ: Um einen Benutzer in der
    Projektansicht
    umzubenennen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Benutzer, wählen
    Umbenennen
    aus und geben den neuen Namen ein.
Der neue Name des Benutzers wird auf dem Dashboard und in der
Projektansicht
angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.