Versionskontrolle zu einem vorhandenen Projekt hinzufügen
Fügen Sie die Versionskontrolle zu einem vorhandenen Projekt hinzu, das entweder keine aktive Versionskontrolle hat oder ein Remote-Repository, das einen unterstützten Versionskontrollanbieter verwendet. In Projekten ohne Versionskontrolle werden keine Symbole zum Übernehmen, Pushen oder Pullen von Änderungen oder zum Versionsverlauf angezeigt. Sie können Projekte mithilfe von durch einen Versionskontrolleanbieter bereitgestellten Tools extern versionieren.
Voraussetzungen
- Erstellen Sie ein Remote-Repository mit demselben Namen wie das Projekt.NOTIZ: Wenn Ihr Projekt über ein lokales Repository verfügt, das mit dem Projekt erstellt wurde, aber kein zugehöriges Remote-Repository hat, pullen oder pushen Sie Änderungen, um die Versionskontrolle hinzuzufügen. Siehe entweder Änderungen, die andere Benutzer vornehmen, aus dem Remote-Repository pullen oder Änderungen in ein Remote-Repository pushen.
- So fügen Sie eine Versionskontrolle zu einem vorhandenen Projekt hinzu
- Klicken Sie bei geöffnetem Projekt in der Hauptsymbolleiste auf den Dropdown-Pfeil nachSpeichernSpeichern unter.
- Geben Sie inProjekt speichern unterFolgendes ein:
- Name. Den Namen des Projekts. Verwenden Sie denselben Namen wie das Remote-Repository.
- Speicherort. Den Ordner, der das Projekt enthalten soll.
- Versionskontrolle verwenden. Wählen Sie diese Option aus, um dem Projekt eine Versionskontrolle hinzuzufügen.TIPP:Wenn das Projekt bereits eine Versionskontrolle hat undVersionskontrolle verwendenbereits ausgewählt ist, erstelltFactoryTalk Optixfür das Projekt ein neues lokales Repository ohne bisherigen Commit-Verlauf.
TIPP: Um die Versionskontrolle verwenden zu können, müssen die Namen von FactoryTalk Optix-Projekten und -Repositorys übereinstimmen. Die Namen dürfen nur alphanumerische Zeichen, Ziffern, Punkte, Bindestriche und Unterstriche enthalten. - Wählen SieOKaus.
Versionsprojekt
Rückmeldung geben