Vorherige Version eines Projekts wiederherstellen

Stellen Sie eine vorherige Version eines lokalen oder Remote-Projekts wieder her.
Wenn Sie einen Commit wiederherstellen, wird das Projekt auf Ihrem lokalen Computer so aktualisiert, dass es den Inhalt des ausgewählten Commits enthält. Durch die Wiederherstellung eines Commits werden alle Commits dauerhaft gelöscht, die nach dem wiederhergestellten Commit angelegt wurden. Die Wiederherstellung eines Commits erfolgt über den
Versionsverlauf
.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste des geöffneten Projekts
    Verlauf anzeigen
    aus.
  2. Wählen Sie
    Select box
    aus, um den Commit und die Version des Projekts auszuwählen, die wiederhergestellt werden sollen.
  3. Wählen Sie
    Wiederherstellen
    aus.
Der
Versionsverlauf
wird geschlossen und das geöffnete Projekt enthält nun die Änderungen des ausgewählten Commits.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.