FactoryTalk Optix-Anwendung importieren
Verschieben Sie die Datei auf das Zielgerät und führen Sie dann die Datei aus, um eine exportierte
FactoryTalk Optix-Anwendung
bereitzustellen.Voraussetzungen
- So importieren Sie eineFactoryTalk Optix-Anwendung
- Verschieben Sie die exportierten Dateien auf das Zielgerät.Schließen Sie beispielsweise das USB-Laufwerk mit der exportierten Anwendung am Zielgerät an.
- Führen Sie auf dem ZielsystemFactoryTalk Optix-Anwendungaus:
- Doppelklicken Sie auf denWindows®-Zielgeräten im OrdneraufFTOptixApplicationFTOptixRuntime.exe.
- Bei Linux-Zielgeräten führen Sie im Terminal Folgendes aus:
- Geben Siecdein, um zum VerzeichnisFTOptixApplicationzu navigieren.FTOptixApplication
- Geben Siesudo chmod +x FTOptixRuntimeein, um die Laufzeit ausführbar zu machen.
- Geben Siesudo chmod +x opensslein, um die OpenSSL-Bibliothek ausführbar zu machen.
- Geben Sie./FTOptixRuntimeein, um die Anwendung auszuführen.
- Greifen Sie inOptixPanelauf die Weboberfläche zu und wählen Sie dannImportierenunterAnwendung von USB ladenaus.
importieren
Rückmeldung geben