InformationModel.MakeAnalogItem(browseName, dataTypeId)
Erstellt eine analoge von
AnalogItemType
abgeleitete Projektvariable, die den angegebenen Datentyp enthält, und gibt ein entsprechendes C#-Objekt vom Typ IUAVariable
zurück.static IUAVariable MakeAnalogItem(QualifiedNamebrowseName, NodeIddataTypeId);
Argumente
- browseName(QualifiedName)
- DerBrowseNameder neuen Variable.
- dataTypeId(NodeId)
- Der in der neuen Variable enthaltene Datentyp.TIPP: Ein Knoten innerhalb der KlasseDataTypesrepräsentiert den Datentyp. Beispiel:OpcUa.DataTypes.Boolean.
Rückgabewert
- IUAVariable
- Ein C#-Objekt, das der erstellten Projektvariable entspricht.
Beispiel
Das folgende Beispiel zeigt eine API, die eine analoge Variable (
MyAnalogVar
) erstellt, die einen Float-Datentyp enthält:var myVar = InformationModel.MakeAnalogItem("MyAnalogVar", OpcUa.DataTypes.Float); Owner.Add(myVar);
Rückmeldung geben