LogicObject.GetAlias(string)
Gibt ein C#-Objekt des Typs
IUANode
zurück, das dem Knoten entspricht, auf den der im Argument übergebene Alias zeigt. Greifen Sie auf den Knoten zu, auf den ein bekannter Alias zeigt.static IUANode GetAlias(stringaliasName);
Argumente
- aliasName(string)
- DerBrowseNamedes Alias.
Rückgabewert
- IUANode
- Ein C#-Objekt, das dem Knoten entspricht, auf den der Alias zeigt.
Beispiel
Die API des folgenden Beispiels gibt ein C#-Objekt zurück, das dem Knoten entspricht, auf den der Alias
Motor
zeigt, dessen Wert der Eigenschaft Speed
gelesen und der Variable myMotorSpeed
zugewiesen wird.
TIPP:
Der Cast-Operator
(MotorType)
ändert den von der API zurückgegebenen Objekttyp von IUANode
zu MotorType
. Das ist nützlich, wenn Sie auf die Eigenschaft Speed
von refMotor
direkt zugreifen möchten.var refMotor = (MotorType)LogicObject.GetAlias("Motor"); var myMotorSpeed = refMotor.Speed;
Rückmeldung geben