IUAVariable.RemoteRead(timeoutMilliseconds)

Gibt den Wert der Variable zurück, auf die sie sich bezieht. Das optionale Argument legt den Zeitbereich für den Timeout fest.
UAValue RemoteRead(double
timeoutMilliseconds
);

Argumente

timeoutMilliseconds
(double)
Die Timeout-Zeitdauer in Millisekunden, nach deren Ablauf die API eine Ausnahme erzeugt.
TIPP: Wenn keine Angabe erfolgt, ist der Standardwert des Arguments
30000
(30 Sekunden).

Rückgabewert

UAValue
Der Wert der Variable.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der Wert der Variable
Speed
gelesen und in einer Meldung angegeben.
var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); var value = currentSpeed.RemoteRead(); Log.Info(value.ToString());
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.