Bekannte Knoten zurückgeben
Mithilfe von C#-APIs können Sie C#-Objekte zurückgeben, die OPC UA-Knoten des Projekts entsprechen.
Die zurückgegebenen C#-Objekte, die den OPC UA-Knoten des Projekts entsprechen, beginnen mit den Knoten, für die:
- Der Name ist bekannt
- Der Typ, von dem die OPC UA-Knoten abgeleitet werden, bekannt ist
Die APIs werden von der Klasse
IUANode
bereitgestellt. Die Klasseninstanzen sind Ausgangspunkte für die Suche nach Knoten für die Rückgabe.
WICHTIG:
Wenn mehrere Knoten denselben Namen haben, wird u. U. ein unerwünschter Knoten zurückgegeben.
Rückmeldung geben