Log.Node(node, verbose)
Gibt eine Zeichenfolge zurück, die den Pfad des im Argument übergebenen Knotens enthält. Das zweite Argument ist optional und fügt die
NodeID
und den Objekttyp in die zurückgegebene Zeichenfolge ein.static string Node(IUANodenode, boolverbose);
Argumente
- node(IUANode)
- Der Knoten, für den der Pfad in einem Zeichenfolgenformat erzeugt werden soll.
- verbose(bool)
- false(default)
- Fügt keine Zusatzinformationen in die zurückgegebene Zeichenfolge ein.
- true
- Fügt dieNodeIDund den Objekttyp in die zurückgegebene Zeichenfolge ein.
Rückgabewert
- string
- Der Pfad des als Argument übergebenen Knotens. Je nach dem Wert des Argumentsverbosekann er auch dieNodeIdund den Objekttyp enthalten.
Beispiele
Das folgende Beispiel zeigt eine API, die eine Meldung generiert, die aus der Zeichenfolge
und demFehler auf Knoten
NetLogic path
besteht, die von der API Log.Node
als Zeichenfolge zurückgegeben wird.Log.Info("Error on node " + Log.Node(LogicObject);
Rückmeldung geben