LogicObject
-Variable: Direktzugriff auf das NetLogic-Objekt

Jede NetLogic zeigt die Variable
LogicObject
an, die denselben NetLogic-Knoten darstellt. Das ist für den Direktzugriff auf den Knoten hilfreich.

Beispiele

In diesem Beispiel ist der Wert der in der NetLogic enthaltenen Variable
Speed
auf den Wert
100
gesetzt.
LogicObject.GetVariable("Speed").Value = 100;
In diesem Beispiel ist der Wert der Variablen
Speed
der C#-Integer-Variable
speed
zugewiesen.
int speed = LogicObject.GetVariable("Speed").Value;
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.