NuGet-Pakete in Visual Studio installieren

NuGet-Pakete in Visual Studio installieren

Installieren Sie NuGet-Pakete mit dem NuGet Packages Manager.
WICHTIG:
Rockwell Automation
übernimmt keine Verantwortung für Software von Drittanbietern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf deren Leistung, Sicherheit, Updates oder Kompatibilität mit unseren Produkten.Jegliche Nutzung von Drittanbieter-Software erfolgt auf eigenes Risiko. Des Weiteren bieten wir für diese Software weder Support noch Gewährleistungen oder Garantien an. Benutzer sollten sich an die jeweiligen Drittanbieter wenden, um Unterstützung und Lizenzbedingungen zu erhalten.
Voraussetzungen
Legen Sie Visual Studio als standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
  1. So installieren Sie NuGet-Pakete in Visual Studio
  2. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    .NET-Projektmappe öffnen
    aus.
    Der standardmäßige externe Code-Editor wird geöffnet.
    TIPP: Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung von
    Visual Studio®
    2022 oder
    Visual Studio Code
    als Standard-Code-Editor. Einige Funktionen zur Unterstützung der Entwicklung sind bei Verwendung eines anderen Code-Editors möglicherweise nicht verfügbar.
  3. Installieren Sie die erforderlichen NuGet-Pakete. Siehe Installieren und Verwenden eines NuGet-Pakets in Visual Studio | Microsoft Docs.
  4. Wählen Sie das Projekt aus, um die
    CSPROJ
    -Datei zu öffnen.
  5. Speichern Sie die Datei
    CSPROJ
    .
  6. Kompilieren Sie das Projekt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.