NetLogic lokal debuggen
Identifizieren, untersuchen und beheben Sie Probleme mit NetLogic-Code, indem Sie Visual Studio oder Visual Studio Code lokal verwenden.
Informationen zum Debuggen von NetLogic aus der Ferne finden Sie unter NetLogic aus der Ferne debuggen.
TIPP:
NetLogic-Fehler werden zur Laufzeit im Protokollbereich
FactoryTalk Optix Studio
gemeldet. NetLogic-Laufzeitfehler werden auf der Registerkarte des Ziels gemeldet, auf dem die Anwendung läuft (z. B. Emulator-Ausgabe
). Entwurfszeit-NetLogic-Fehler werden auf der Registerkarte Ausgabe
gemeldet.Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum externen Code-Editor.
Voraussetzungen
- Laden Sie Visual Studio oder Visual Studio Code herunter, installieren Sie es, und legen Sie es als Standard-Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.TIPP: Wenn Sie mit Visual Studio Code debuggen und das neueste C#-Plug-In nicht wie erwartet funktioniert, führen Sie ein Downgrade des C#-Plug-Ins auf 2.4.4 durch.
- Wenn Sie mit Visual Studio Code debuggen möchten, installieren Sie die C#-Erweiterung: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-dotnettools.csharp.
- So debuggen Sie NetLogic
- Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste.NET-Projektmappe öffnenaus.Der standardmäßige externe Code-Editor wird geöffnet.TIPP: Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung von Microsoft Visual Studio 2022 oder Microsoft Visual Studio Code als Standard-Code-Editor. Bei Verwendung eines anderen Code-Editors sind u. U. einige Funktionen der Entwicklungsunterstützung nicht verfügbar.
- Debuggen Sie entweder:
- Laufzeit-NetLogic. Im externen Code-Editor debuggen SieFTOptixRuntimeund wählen inFactoryTalk Optix Studiodie OptionAusführenTIPP: Sie können das Projekt zum Debuggen auf dem Emulator-Ziel ausführen.
- Entwurfszeit-NetLogic. Im externen Code-Editor debuggen SieFTOptixStudiound inFactoryTalk Optix Studioklicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine NetLogic und wählen eine Methode zur Ausführung.
- Stoppen Sie den Debugger und die Anwendungslaufzeit und bearbeiten Sie dann den Code.
- Wiederholen Sie 2.
Rückmeldung geben